主题中讨论的其他器件: TPS2378、 UCC2897A、 UCC2897
尊敬的 Sirs:
TPS23756功能对我的客户来说是可以的、但是他们需要分立式解决方案。
我是否可以知道哪种直流/直流解决方案与 TPS23756内的直流/直流部分相同?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。
TPS23756内的 DC/DC 是 TPS23756所独有的、因此没有完全相同的分立式 DC/DC 解决方案。
但是、如果需要适用于4类功率级别的分立 PoE PD + DC/DC 解决方案、TPS2378 + UCC2897A 通常搭配使用。
如有任何其他问题、请告诉我、感谢您关注德州仪器 PoE 器件。
此致、
Brett Colteaux
PoE 产品营销工程师
您好!
以下是一个使用 TPS23756且适配器上的输入范围为10V-57V 的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00091
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好!
请允许我再作几点评论。 对于您的设计、如果根本不想使用 PoE、TPS23756可用作设计中的直流/直流转换器级。 我们有几个客户将此器件用作直流/直流级、但没有 PoE 功能。
此外、我搜索了 TI 参考设计数据库中的分立式直流/直流转换器、并找到了一些可能感兴趣的潜在设计和器件: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=10&iout=5&vout=5&isolated=Isolated
请随意将此数据库用作资源、当您找到潜在的参考设计或 IC 时、 我建议使用此 论坛链接 提问有关直流/直流 TI 设计或您感兴趣的 IC 的问题、然后您的问题将发送给直流/直流团队。
谢谢!
此致、
Brett Colteaux
PoE 产品营销工程师