This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:关于 TPS23756内部的 DC/DC。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS2378, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938977/tps23756-about-dc-dc-inside-tps23756

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS2378UCC2897AUCC2897

尊敬的 Sirs:

TPS23756功能对我的客户来说是可以的、但是他们需要分立式解决方案。

我是否可以知道哪种直流/直流解决方案与 TPS23756内的直流/直流部分相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    TPS23756内的 DC/DC 是 TPS23756所独有的、因此没有完全相同的分立式 DC/DC 解决方案。  

    但是、如果需要适用于4类功率级别的分立 PoE PD + DC/DC 解决方案、TPS2378 + UCC2897A 通常搭配使用。  

    如有任何其他问题、请告诉我、感谢您关注德州仪器 PoE 器件。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    在 OUT 应用中、辅助输入电压将降至10V。


    但是、UCC2897A 的 Vin_min 为18V、因此 UCC2897不适用。


    您能否提供与 TPS23756类似的直流/直流解决方案、以便我们保留电源变压器和反馈电路?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一个使用 TPS23756且适配器上的输入范围为10V-57V 的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00091

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅对于分立式直流/直流转换器级建议、您的最佳途径是在直流/直流转换器论坛上发帖、这些专家将帮助指导您找到满足您项目需求的解决方案。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我是否可以访问直流/直流论坛的链接、因为只有我可以找到电源管理论坛。

    我想在直流/直流论坛中再次发布问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我再作几点评论。 对于您的设计、如果根本不想使用 PoE、TPS23756可用作设计中的直流/直流转换器级。 我们有几个客户将此器件用作直流/直流级、但没有 PoE 功能。  

    此外、我搜索了 TI 参考设计数据库中的分立式直流/直流转换器、并找到了一些可能感兴趣的潜在设计和器件: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=10&iout=5&vout=5&isolated=Isolated

    请随意将此数据库用作资源、当您找到潜在的参考设计或 IC 时、 我建议使用此 论坛链接 提问有关直流/直流 TI 设计或您感兴趣的 IC 的问题、然后您的问题将发送给直流/直流团队。  

    谢谢!

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    关于您对作为直流/直流级设计的 TPS23756的建议、是否有可用的参考原理图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有 TPS23756的参考设计、它仅用作没有 PoE 功能的直流/直流电源。 但是、如果不使用 PoE、则可以从此设计中移除 Rclass、Rdetection、二极管桥、T2P 电路以及 VSS 与 RETURN 之间的二极管。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师