This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520输出 A/B 占空比不匹配问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940217/ucc21520-ucc21520-output-a-b-duty-mismatch-issue

器件型号:UCC21520

大家好、

服务器 PSU 应用和 FB-LLC 拓扑。

在同一桥臂高侧和低侧上、MOSFET Vgs 的上升沿将存在42ns 的差异。 42ns 将使实际电流2A 高于设定电流。

如果我们使用线性直流源为 UCC21520的自举驱动器供电、则 MOSFET 驱动器上升沿的差异将减小到14ns。 实际电流将等于设置电流。

问题如下:

自举辅助电源与 VDD 自举电源有何区别? 为什么驱动器的上升沿不同? 如何降低 Cboot 在 VDD 电源下的42ns?

消除电源电压问题、辅助电源和 VDD 自举电源电压相同。 还应保持输入脉冲宽度 INA=INB;

用于 Cboot 的 VDD 电源

用于 Cboot 的额外直流电源

CH1:高侧输出;  CH4:低侧输出;  黑色(用于参考):高侧导通、与低侧同相的下降沿;  CH2:FB-LLC 初级电流;

请查找 UCC21520原理图。 同时、我们还使用差分探针测试了 Cboot 波形。 看起来正常。 请查找附件。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    我是高功率驱动器团队的应用工程师、可以帮助回答您的问题。

    我将离线发送一封电子邮件以解决此问题。

    此致、

    Liban Hussein