This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:无体二极管的等效器件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939957/tps22976-equivalent-part-with-no-body-diode

器件型号:TPS22976

大家好、

你好。  

我们有一位客户正在寻找 与 TPS22976NDPU 引脚对引脚兼容 的器件、但漏极和源极之间未连接二极管。 是否提供此功能?

他的想法是创建电源选择器:使用控制信号、他希望在1.8V 和3.3V 之间进行选择(请参阅随附的图片)。

根据 ON1/ON2配置、他想要获得(VIO2_ext =+3V3_VIO)或(VIO2_ext =+1V8_VIO)。
问题是:当(VIO2_ext =+3V3_VIO)->VOUT2 > VIN2时、网络上的电压+1V8_VIO 为2.8V。

他认为问题是集成体二极管导通。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    体二极管是 NMOS 的伪影。 这里没有兼容的 PMOS 器件。 可以使用外部 PMOS 来阻断此反向电流。

    另一方面、我相信这可以通过始终开启的反向电流阻止快速输出放电的负载开关来实现。

    具有2个 TPS22916N 的系统是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas!

    我会将信息转发给客户、并告知您他们的回复。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将结束此主题、但如果您有更多问题、请随时创建一个新主题、或者直接通过 s-dmello@ti.com 向我发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意并感谢 Shreyas!

    艺术