请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22976 大家好、
你好。
我们有一位客户正在寻找 与 TPS22976NDPU 引脚对引脚兼容 的器件、但漏极和源极之间未连接二极管。 是否提供此功能?
他的想法是创建电源选择器:使用控制信号、他希望在1.8V 和3.3V 之间进行选择(请参阅随附的图片)。
根据 ON1/ON2配置、他想要获得(VIO2_ext =+3V3_VIO)或(VIO2_ext =+1V8_VIO)。
问题是:当(VIO2_ext =+3V3_VIO)->VOUT2 > VIN2时、网络上的电压+1V8_VIO 为2.8V。
提前感谢!
艺术