This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:外部温度传感器精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949416/bq28z610-r1-external-temperatur-sensor-accuracy

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我对 bq28z610-r 的外部温度传感器的精度有疑问

根据数据表中的此信息:

内部上拉电阻器的范围为14、4至21、6 KR。 我进行了一些数学计算、得出了温度精度的结果:

当我还考虑到 V_REG 的范围为1.6时。 2.0V 并且 NTC 也有一个容差,在-20...的温度范围内,我得到的未经校准的精度在+/-5到+/-10°C 左右。 60°C

我对这一结果感到非常惊讶、因为这意味着未校准的传感器不适合任何电量监测计使用(例如、70°C 的环境温度[不正常]可以测量为60°C [勉强可以])。

我的问题是:

  • 我的计算错误吗?
  • TS1上的内部上拉电阻是否比数据表中的精确?
  • 我是否监督过某件事?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在使用图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要测量温度精度、需要使用精确的参考探头。

    与理论计算相比、您需要在实验室环境中进行测量。

    许多生产中的产品中都使用了 NTC 的默认系数和设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、也许我会从不同的方向解决我的问题:

    我们计划生产一个器件、每年大约生产1000个器件。 问题是:电量监测计的温度精度是否足够好、或者我们是否需要为每个器件执行温度校准(额外的时间和成本)?

    根据我的理论计算、电量监测计远不"足够好"。 因此、答案原则上是:"始终进行温度校准"。

    但我对我的计算有一些疑问-温度传感器是否真的这么不准确?