请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
我对 bq28z610-r 的外部温度传感器的精度有疑问
根据数据表中的此信息:
内部上拉电阻器的范围为14、4至21、6 KR。 我进行了一些数学计算、得出了温度精度的结果:
当我还考虑到 V_REG 的范围为1.6时。 2.0V 并且 NTC 也有一个容差,在-20...的温度范围内,我得到的未经校准的精度在+/-5到+/-10°C 左右。 60°C
我对这一结果感到非常惊讶、因为这意味着未校准的传感器不适合任何电量监测计使用(例如、70°C 的环境温度[不正常]可以测量为60°C [勉强可以])。
我的问题是:
- 我的计算错误吗?
- TS1上的内部上拉电阻是否比数据表中的精确?
- 我是否监督过某件事?
此致