This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:引脚开关波形

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940158/lm5116-wave-of-pin-sw

器件型号:LM5116

您好、TI、

我 。了一个具有 LM5116,的 DCDC 转换器输入电压为48V,、输出电压为24V 当输出端口连接200R 轻负载或 无负载时、我发现引脚 SW 和 SS 的波形不同。 LM5116也逐渐增加了加热器。

但是、当我添加100R 的轻负载时、SS 和 SW 引脚工作良好、图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     对于空载波形、您是否还可以检查 HO 驱动与 SW 的比较、我认为占空比非常小。

     对于100R 波形、当 fsw=300K 时、负载电流为240mA、CCM 模式将使 MOSFET 功率损耗增加。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel,í a

    您是否意味着波形在无负载情况下正常、最终目标是减少我们的热量。

    对于空载问题、我认为如果上升沿不是很陡、这将增加 MOSFET 功率损耗。 这可能是热量增加的原因、因此我想调整波形以在无负载的情况下进入方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     SW 和 HO 的波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为、如果 Vout 稳定、这是正常状态。 我用红色电路接通高侧电源。当直流/直流在无负载下工作时、脉冲将跳过、如第2个、第3个电路为1/2 fsw。  

    由于您使用的是大电感器(我猜是)、 因此在高侧关闭后、它将  与 MOSFET 的输出电容谐振、频率约为550Khz。