主题中讨论的其他器件: TPS61023、 TPS61099
你(们)好!
我想请您就 TPS61046略超出规格的使用提出意见。
输入电压介于3.0V 和3.3V 之间、输出电压设置为3.71V。负载由8个 LED 组成、它们在大约2kHz 的频率下同时打开和关闭。
数据表中提到"TPS61046在输出电压降至4V 以下时开始限制输出电流。"当所有 LED 持续亮起时、我只需要45mA 的电流、因此我认为值得尝试并获取评估套件。 我为输出加载了一个68欧姆电阻器、发现 TPS61046在通电时不会启动。 但是、如果我在为 TPS61046供电时使负载保持未连接状态、它将启动并在连接时为68 Ω 负载供电。
我在其他主题中已经阅读过、最好在轻负载条件下启动 TPS61046、这在设计中是可行的、如下面 LED 的原理图所示:
为了提高效率、我希望直接通过系统电压而不是 VCC 轨为 TPS61046供电。 系统电压介于3.0V 至4.33V 之间。我注意到、当输入电压上升到高于输出电压时、TPS61046会在某个点停止开关、并且输出电压将在4.33V 输入电压下比编程的输出电压上升约50mV。 这在产品中是可以接受的。
Q1)如果我们保证 TPS61046能够在未连接负载的情况下启动、那么在3.71V 的输出电压下、在3.0V - 3.3V 的输入电压下、电流消耗是否为45mA?
Q2)如果问题1的答案是肯定的,是否可以使用3.0V - 4.33V 的输入电压范围?
期待您的反馈!
谢谢、
卡斯珀