This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:工作输出电压低于4V

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TPS61023, TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937116/tps61046-operation-below-4-v-output-voltage

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61099

你(们)好!

我想请您就 TPS61046略超出规格的使用提出意见。

输入电压介于3.0V 和3.3V 之间、输出电压设置为3.71V。负载由8个 LED 组成、它们在大约2kHz 的频率下同时打开和关闭。

数据表中提到"TPS61046在输出电压降至4V 以下时开始限制输出电流。"当所有 LED 持续亮起时、我只需要45mA 的电流、因此我认为值得尝试并获取评估套件。 我为输出加载了一个68欧姆电阻器、发现 TPS61046在通电时不会启动。 但是、如果我在为 TPS61046供电时使负载保持未连接状态、它将启动并在连接时为68 Ω 负载供电。

我在其他主题中已经阅读过、最好在轻负载条件下启动 TPS61046、这在设计中是可行的、如下面 LED 的原理图所示:

为了提高效率、我希望直接通过系统电压而不是 VCC 轨为 TPS61046供电。 系统电压介于3.0V 至4.33V 之间。我注意到、当输入电压上升到高于输出电压时、TPS61046会在某个点停止开关、并且输出电压将在4.33V 输入电压下比编程的输出电压上升约50mV。 这在产品中是可以接受的。

Q1)如果我们保证 TPS61046能够在未连接负载的情况下启动、那么在3.71V 的输出电压下、在3.0V - 3.3V 的输入电压下、电流消耗是否为45mA?

Q2)如果问题1的答案是肯定的,是否可以使用3.0V - 4.33V 的输入电压范围?

期待您的反馈!


谢谢、

卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casper:

    请问您的项目状态如何? 对于输入电压、输出电压低于5.5V 的情况、我建议您使用 TPS61099或 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casper:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。
    由于整合了 BOM、我希望使用此特定部件、因为它在该 PCBA 上的使用频率更高、并且用于更高的输出电压。

    我想听听专家们对 TPS61046在我在上一封邮件中所述地区的运行有什么看法。

    谢谢、
    卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casper:

    TPS61046专为更高的输出电压而设计。 为了防止浪涌电流和其他功能、TPS61046在输出电压较低时的电流能力有限、如低于4V。  

    这就是我向您推荐 TPS61099和 TPS61023的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我理解您的建议、如果 TPS61046无法完成工作、我将使用不同的器件。 不过、我仍在寻找对我最初两个问题的答案:

    Q1)如果我们保证 TPS61046 能够在未连接负载的情况下启动、那么在3.71V 的输出电压下、在3.0V - 3.3V 的输入电压下、电流消耗是否为45mA?

    Q2)如果问题1的答案是肯定的,是否可以使用3.0V - 4.33V 的输入电压范围?

    此致、
    卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casper:

    我在实验室中进行了多次测试、转换器可以在室温下提供这种情况。 但应该注意的是、我们不能保证每个部件都有这种能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我不小心按下了"这解决了我的问题"按钮、对此感到抱歉。

    很高兴看到您能够复制我在使用评估套件的实验中获得的结果。

    现在、如果我们更详细地了解器件的设计、我们可以肯定地说、即使它超出了器件的常规规格范围、它是否能够提供所需的45mA 电流。

    请多走一英里、因为我们将经常使用此器件、并且我们渴望从成本角度进行优化。

    此致、
    卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casper:

    在我的测试中、当 Vin=2.5V、Vo=3.7V 时、电感峰值电流限制大于300mA。   

    由于它不是生产过程中的标准测试项目之一、因此很难为您提供特定的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我计算出、最坏情况下的峰值电感器电流为156mA。
    我仍然倾向于尝试这个想法。
    一旦我们有了原型批次、我们就可以看到在整个性能范围内有多大的裕度。

    感谢您的支持。