各位专家、您好!
我的客户希望了解效率随温度的变化。 请提供。 由于 Rdson 将增加、因此在高温下效率通常会降低。 我的理解是否正确?
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fujiwara:
对于 TPS61098x 的子输出、它具有 LDO 模式和开关模式。 对于开关模式、此类负载条件下的效率与 Vmain 输出侧类似。 因此、我简化了测试。
----------------------------------------------------
具有 LDO 模式效率的子系统。 Vsub=3V。
| 输入电压 | IO 低于 mA | 效率 | 温度 |
| 3. | 10. | 0.838106 | -20 |
| 3. | 30 | 0.852557 | -20 |
| 3. | 10. | 0.83007 | 25 |
| 3. | 30 | 0.853383 | 25 |
| 3. | 10. | 0.83186 | 70 |
| 3. | 30 | 0.848831 | 70 |
----------------------------------------------------
Vmain 效率。 Vmain=3.3V
| 输入电压 | IO 主接口 | 效率 | 温度 |
| 3. | 5. | 0.969526 | -20 |
| 3. | 10. | 0.974268 | -20 |
| 3. | 20. | 0.963679 | -20 |
| 3. | 30 | 0.955497 | -20 |
| 3. | 5. | 0.965669 | 25 |
| 3. | 10. | 0.971789 | 25 |
| 3. | 20. | 0.960105 | 25 |
| 3. | 30 | 0.952699 | 25 |
| 3. | 5. | 0.960975 | 70 |
| 3. | 10. | 0.967638 | 70 |
| 3. | 20. | 0.956661 | 70 |
| 3. | 30 | 0.949451 | 70 |