This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:效率数据随温度变化

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS610981, TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937700/tps61098-efficiency-data-via-temperature

器件型号:TPS61098

各位专家、您好!

我的客户希望了解效率随温度的变化。 请提供。 由于 Rdson 将增加、因此在高温下效率通常会降低。 我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    我是否可以知道输入电压、输出电压和负载条件是什么? 您需要什么温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    以下是您的问题的答案。
    输入电压:3.0V
    -输出电压:3.0V~3.3V
    -加载条件:
       > VMAIN:最大5mA
       > VSUB:最大30mA
    -温度范围:-20~+70摄氏度

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    明白了。 我今天或明天会为您收集一些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    很抱歉让你久等了。 热实验室已安排在这几天内全部运行。 请再等一天。 感谢您的善意理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    您要寻找的确切器件是什么? 我刚才意识到 TPS61098的输出电压固定为4.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    客户正在考虑使用 TPS610981和 TPS610986。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    这些器件在 Vsub 引脚具有不同的功能。

    客户希望在效率比较后做出决策、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    是的、客户希望了解这两种器件的效率。 两个器件的效率是否如此不同? 无论如何、如果您能获得这两个数据、我将不胜感激。 或者、您能否评论温度升高时效率是否会降低? 客户希望了解通过温度提高效率的趋势。

    非常感谢您的支持。
    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    对于 TPS61098x 的子输出、它具有 LDO 模式和开关模式。 对于开关模式、此类负载条件下的效率与 Vmain 输出侧类似。 因此、我简化了测试。  

    ----------------------------------------------------

    具有 LDO 模式效率的子系统。 Vsub=3V。

    输入电压 IO 低于 mA 效率 温度
    3. 10. 0.838106 -20
    3. 30 0.852557 -20
    3. 10. 0.83007 25
    3. 30 0.853383 25
    3. 10. 0.83186 70
    3. 30 0.848831 70


    ----------------------------------------------------

    Vmain 效率。 Vmain=3.3V

    输入电压 IO 主接口 效率 温度
    3. 5. 0.969526 -20
    3. 10. 0.974268 -20
    3. 20. 0.963679 -20
    3. 30 0.955497 -20
    3. 5. 0.965669 25
    3. 10. 0.971789 25
    3. 20. 0.960105 25
    3. 30 0.952699 25
    3. 5. 0.960975 70
    3. 10. 0.967638 70
    3. 20. 0.956661 70
    3. 30 0.949451 70