请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 主题中讨论的其他器件:OPA548、 LMR16030
您好!
我是一名学生、在硕士论文中、我使用 OPA548设计了一个拉电流和灌电流电路。
我需要该电路的+-30V 2A 电源、我计划使用 LM2596Adj 生成+30V 2A。
如果我参考 LM2596数据表中提供的反相电压电路、刚才提到的是-5V 设计。
LM2596Adj 是否可用于生成-30V 2A?
是否有可用的基准电路?
是否有其他 IC 可用于为 OPA548供电的双电压生成?
谢谢、此致、
Onkar