This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:需要为 OPA548设计+-30V 2A 电源(双路)

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, LM2596, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940076/lm2596-need-to-design--30v-2a-power-dual-supply-for-opa548

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:OPA548LMR16030

您好!

我是一名学生、在硕士论文中、我使用 OPA548设计了一个拉电流和灌电流电路。

我需要该电路的+-30V 2A 电源、我计划使用 LM2596Adj 生成+30V 2A。

如果我参考 LM2596数据表中提供的反相电压电路、刚才提到的是-5V 设计。

LM2596Adj 是否可用于生成-30V 2A?

是否有可用的基准电路?

是否有其他 IC 可用于为 OPA548供电的双电压生成?

谢谢、此致、

Onkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更多建议您将 LMR16030用于+30V 和-30V 2A。

    您可以参阅以下有关反相降压/升压设计的应用手册

    谢谢