您好、TI、
我在我们的其中一款产品中使用了 TPS63051电源。
我还无法使用此 IC 获得3.3V 输出。
以下是我们的设计中使用的原理图和布局。
有关我的测试的一些信息:
C27为10uF (GRM155R60J106ME15J)、而不是4.7uF
- L5为2.2uH、因此可使用20uF 输出、因此我已将其更改为1286AS-H-1R5M=P2 (数据表选择器) 1.5uH 电感器
- F1是一个500mA 保险丝、因为浪涌电流可能会导致保险丝起作用、我已经将其移除、并将其替换为一个电桥
-我尝试添加一个22uF 输入电容器以确保去耦正常
-我移除了其中一个电路板上的器件,以检查生产的 PCB 布局和焊接,一切都很好
-在三个电路板中的一个电路板上、移除了相同的电感器、电容器和保险丝、一个输出3V。 当我改变输入电压时、它看起来被调节、它保持3V 并且能够为电路供电。 在其他电路板上、输出电压为~0.7V
- PG 设置为 GND 以简化 GND 到 PFM/PWM 的布线
-输入电压是锂离子电池(2.5V-4.2V)
您是否看到可能导致此问题的东西?