This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:无输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945908/tps63051-no-output-voltage

器件型号:TPS63051

您好、TI、

我在我们的其中一款产品中使用了 TPS63051电源。

我还无法使用此 IC 获得3.3V 输出。

以下是我们的设计中使用的原理图和布局。

有关我的测试的一些信息:

C27为10uF (GRM155R60J106ME15J)、而不是4.7uF

- L5为2.2uH、因此可使用20uF 输出、因此我已将其更改为1286AS-H-1R5M=P2 (数据表选择器) 1.5uH 电感器

- F1是一个500mA 保险丝、因为浪涌电流可能会导致保险丝起作用、我已经将其移除、并将其替换为一个电桥

-我尝试添加一个22uF 输入电容器以确保去耦正常

-我移除了其中一个电路板上的器件,以检查生产的 PCB 布局和焊接,一切都很好

-在三个电路板中的一个电路板上、移除了相同的电感器、电容器和保险丝、一个输出3V。 当我改变输入电压时、它看起来被调节、它保持3V 并且能够为电路供电。 在其他电路板上、输出电压为~0.7V

- PG 设置为 GND 以简化 GND 到 PFM/PWM 的布线

-输入电压是锂离子电池(2.5V-4.2V)

 

您是否看到可能导致此问题的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您考虑使用 TPS63051。  我们支持该设备的专家目前正在国家假期、他们将于10月9日返回办公室。  让我发送给其他同事、看看是否可以提供更快的答案。  敬请期待。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    原理图和布局对我来说很好、只要您有一个没有切口的 GND 层。 您正在使用大量过孔、因此我希望情况是如此。

    请同时发送 GND 层的图片。

    请检查 IC 的顶部标记吗?

    您能否直接测量输入和输出电容器上的输入和输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    GND 层几乎已满(下图)。 我认为 GND 引脚可能只有一个过孔不够、或者输入和输出电容器 GND 侧离 TPS GND 引脚太远。 此外、PG 会通过评估板布局中的0r 电阻进行连接。

    该布局已外包给另一家公司。 在将命令的布局或评估板布局与我们的布局进行比较时、这是我唯一能看到的差异。

    我已检查顶部标记:8CC1KX1 63051。 圆形位于右侧。

    很遗憾、我目前无法使用示波器。 在我的其中一个板上、我只在输出上获得0V。 我敢打赌 BGA 上的布局问题或制造问题(温度或焊锡膏)。 即使是我去过的那个看起来还不错。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您是否意味着圆形标记位于右上角的布局图上? 在这种情况下、器件焊接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    通过"在右侧"、我指的是它应该位于什么位置(左下角)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    对我来说、原理图和布局似乎还可以、器件应该启动时不会出现任何问题。 我甚至使用了 EVM、移除了 SS 电容器并将 PG 连接到 GND、以确保100%正确启动。

    您是否会使用直接位于输入电容器上的万用表检查输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我已经检查过、它们与电池输入相匹配。

    我更一般地检查了电容器连接良好,并且在该区域的不同网络之间没有短路:L1、L2、GND、3V3和 Sysload。

    我已经与制造商进行了检查、温度曲线符合要求(峰值240°C)、他们执行了 X 射线检查、因此很可能出现制造问题。

    这是我的堆栈配置

    顶部:零部件面

    第2层:GND 层

    第3层:电源布线+ GND 平面

    底部:逻辑布线+ GND 平面

    在此图中、您可以看到顶部+第3层、其中 Sysload 跟踪位于电感器下方。 这是否是个问题?

    此外,您是否确实确信 GND 引脚在第2层上仅通过一个过孔即可正常工作?

    我将很快为他人提供更好的体验和工具、以便处理该主题。 我将告诉您我是否有测量结果或解决方案。

    感谢你的帮助

    此致

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    所有其他 GND 过孔是否与连接到 IC 的单个 GND 过孔连接到同一层?

    如果是、我认为布局足以让 IC 至少启动。 如果电感器下方有更多过孔和 GND 悬空、则会更好。

    如果您有多个电路板、并且可以销毁一个电路板、则可以切断与负载的连接、并在断开负载连接时检查未启动的电路板是否正在启动(或者您已断开了所有负载 IC 的连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我们已经能够更换其中一个电路板上的组件、并且它工作正常。

    因此、无论是焊接还是损坏 IC、这都是一个制造问题。

    感谢您的支持、我现在将其转换为"已解决"