有关电池配置的 BQ77915的以下问题:4S2P (4.2V * 4 = 16.8V)
- 是否可以同时充电和放电?
- 我没有看到(也许我错过了)任何表明当电路检测到充电时放电 FET 关闭的地方。 但我想确定。
- 在保护 CHG 和 LD 的第10.1.1.2节中、实现了 FET 和二极管。 如果我仅将电池连接到无人机(用于放电)、然后以最高17V 的电压对其充电、是否需要保护?
- 在第10.1.1.4节 "使用负载检测实现 UV 故障恢复"中、如果我仅想在插入电池进行充电时复位电路、我不需要此添加?
- 如果设计要求30A 连续电流和60-70A 短峰值电流、您是否有任何 FET 建议?
- 如果将来我想使用8节电池配置、那么堆栈是否设置为底部器件采用5节电池、顶部采用3节电池? 还是必须以4节和4节的形式均匀分布?