This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:有关保护的问题、建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938846/bq77915-questions-on-protection-recommendations

器件型号:BQ77915

有关电池配置的 BQ77915的以下问题:4S2P (4.2V * 4 = 16.8V)

  1.  是否可以同时充电和放电?
  1. 我没有看到(也许我错过了)任何表明当电路检测到充电时放电 FET 关闭的地方。 但我想确定。
  • 在保护 CHG 和 LD 的第10.1.1.2节中、实现了 FET 和二极管。 如果我仅将电池连接到无人机(用于放电)、然后以最高17V 的电压对其充电、是否需要保护?
  • 在第10.1.1.4节 "使用负载检测实现 UV 故障恢复"中、如果我仅想在插入电池进行充电时复位电路、我不需要此添加?
  • 如果设计要求30A 连续电流和60-70A 短峰值电流、您是否有任何 FET 建议?
  • 如果将来我想使用8节电池配置、那么堆栈是否设置为底部器件采用5节电池、顶部采用3节电池? 还是必须以4节和4节的形式均匀分布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    如果不存在故障、器件将允许充电和放电。  

    10.1.1.2节中的配置是可选的、具体取决于您的系统。 如果您不认为有必要、则无需添加它。

    该器件的大多数当前版本确实需要移除负载才能从 UV 故障中恢复。 这意味着将电池电压提高到安全水平不足以从 UV 故障中恢复。  

    我不是 FET 方面的专家、但我可以推荐 EVM 上使用的 FET。

    是的、有一个应用手册介绍了如何堆叠器件。 可 在此处找到。建议在每个器件上使用4节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划使用 BQ7791501型号。

    1.澄清有关 UV 故障恢复的问题
    需要以下行为。  一旦发生 UV 故障、我们需要将器件保持在这种状态、直到电池组从系统中移除并连接到充电器后再连接到充电器;然后应将其复位。  请确认。  这需要什么电路(如果有)。

    2.过流充电(OCC)阈值在20mV 时为高电平
    使用1m Ω 分流器(Rsns)。  设计中要使用的电池单元的电流限制为3A。  采用4S2P 配置时、这会使限值达到6A。
    最好限制为8A 或10A。  但是、使用1 mOhm 电阻器时、充电电流需要超过20A。
    如何对此进行调整?

    3.对于 TS,是否需要 NTC,或者是否可以接受 PTC 型热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    1. BQ7791501确实需要移除负载才能从 UV 故障中恢复。 数据表中的第10.1.1.4节描述了这种行为。 在该部分中、您还将看到推荐的电路。
    2. OCC 电压阈值已预先配置、但可以通过更改感应电阻器 Rsns 的值来调节电流阈值。  数据表10.2.2.1节中设计过程的步骤2对此计算进行了说明。  
    3. 该器件设计为使用 NTC。 由于 PTC 和 NTC 的运算是反向的、因此您可能无法获得正确的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Shawn Hinkle"]

    1. BQ7791501确实需要移除负载才能从 UV 故障中恢复。 数据表中的第10.1.1.4节描述了这种行为。 在该部分中、您还将看到推荐的电路。

    [/报价]

    假设未实现 CHG 引脚保护。  对于 BQ7791501、需要移除负载、对吧?  因此、需要一个用于 RGS_chg 的3.3Mohm 电阻器、对吧?

    [引用用户="Shawn Hinkle"]

    1. OCC 电压阈值已预先配置、但可以通过更改感应电阻器 Rsns 的值来调节电流阈值。  数据表10.2.2.1节中设计过程的步骤2对此计算进行了说明。  

    [/报价]

    在第8.5节"电气特性"中、Vocc 参数显示的范围为5mV 至80mV。  此外、该参数的说明还显示"过流充电可编程阈值范围..."

    如果我们使用先前共享的设计标准、如何对5mV 甚至10mV 进行"编程"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    是此版本的器件需要卸载。 此信息可在数据表的器件比较表中找到。  

    在我之前提到的第10.1.1.4节中、MΩ 说明"为了确保在 UV 故障期间正确检测到负载移除、TI 建议为 RGS_CHG 使用3.3k Ω 电阻"。  

    此器件不可由用户编程。 当数据表提到编程时、它指的是 TI 工厂编程。 如果有业务案例、我们可以对器件的新版本进行编程(请参阅器件比较表中的所有条目)。

    我强烈建议您仔细阅读数据表以了解此器件的功能。 其他 E2E 论坛帖子也是一个很好的知识资源。 您通常会发现您的问题已被其他人提出、并从他们的帖子中受益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组所需的放电电流为35A。  为此、选择了一个1m Ω 分流器。

    由于 BQ7791501有一个电流感测输入、因此可实现20A 的充电电流、这对于上述电池单元而言过高。

    我是否正确解读数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    是的、只有一个电流感应电阻器用于多种电流保护。 因此、您必须选择其中一个保护以具有更高的优先级并进行计算。 如果20A 充电电流过高、您可以调整感测电阻值、但它也会影响其他保护阈值。