Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件: BQ25505
大家好、
我的客户正在考虑 将 BQ25570 用于对能源至关重要的太阳能供电项目。
请帮助回答以下问题:
- 能否将大容量锂离子电容器(LIC)连接到 Vbat 引脚(10-20F)? 有哪些缺点? (长启动…除外)
- 为完全耗尽的 LIC 充电的浪涌电流如何? 设备可以管理它吗?
- 如果根本没有阳光并且 VBAT>VBAT_UV、会发生什么情况:降压输出上的负载是否仍然连接?
- 为什么我必须在 Vstore 上连接负载? 负载是否应该位于降压输出上?
- 第7.3.2章:为了使 VBAT_UV 特性正常工作、系统负载应连接至 VSTOR 引脚、而存储元件应连接至 VBAT 引脚
这意味着什么? 如果我将负载连接到降压输出、该功能将不起作用?
- 第7.4.2章:“VB_SEC_ON 提供的反相 VBAT_OK 信号可用于驱动此系统隔离外部 PFET 的栅极”
我找不到信号 Vb_SEC_ON...我也找不到名为 VBAT_SEC 的引脚
BR、
Stefan