This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:需要澄清

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939850/bq25570-need-for-clarification

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505

大家好、

我的客户正在考虑 将 BQ25570 用于对能源至关重要的太阳能供电项目。

请帮助回答以下问题:

  • 能否将大容量锂离子电容器(LIC)连接到 Vbat 引脚(10-20F)? 有哪些缺点? (长启动…除外)
  • 为完全耗尽的 LIC 充电的浪涌电流如何? 设备可以管理它吗?
  • 如果根本没有阳光并且 VBAT>VBAT_UV、会发生什么情况:降压输出上的负载是否仍然连接?
  • 为什么我必须在 Vstore 上连接负载? 负载是否应该位于降压输出上?
  • 第7.3.2章:为了使 VBAT_UV 特性正常工作、系统负载应连接至 VSTOR 引脚、而存储元件应连接至 VBAT 引脚
    这意味着什么? 如果我将负载连接到降压输出、该功能将不起作用?
  • 第7.4.2章:“VB_SEC_ON 提供的反相 VBAT_OK 信号可用于驱动此系统隔离外部 PFET 的栅极”
    我找不到信号 Vb_SEC_ON...我也找不到名为 VBAT_SEC 的引脚

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请查看我的以下回复:

    • 能否将大容量锂离子电容器(LIC)连接到 Vbat 引脚(10-20F)? 有哪些缺点? (长启动…除外)
    • 电容值为"是"、除长时间启动外无缺点、尤其是在冷启动期间
    • 为完全耗尽的 LIC 充电的浪涌电流如何? 设备可以管理它吗?
    • 当 升压充电器在电感器电流达到峰值电流限值时关闭高侧 FET 时、浪涌较小
    • 如果根本没有阳光并且 VBAT>VBAT_UV、会发生什么情况:降压输出上的负载是否仍然连接?
    • 只要 VSTORE=VBAT>VBAT_UV、降压输出就可用
    • 为什么我必须在 Vstore 上连接负载? 负载是否应该位于降压输出上?
      • 您可以选择在 VSTOR 和/或 BUCK VOUT 处有负载。
    • 第7.3.2章:为了使 VBAT_UV 特性正常工作、系统负载应连接至 VSTOR 引脚、而存储元件应连接至 VBAT 引脚
      这意味着什么? 如果我将负载连接到降压输出、该功能将不起作用?
      • 欠压保护特性关闭 VBAT 和 VSTOR 之间的 PFET、以防止 VSTOR 上的负载对 VBAT 处的电池深度放电。  体二极管允许电流从 VSTOR 流向 VBAT 进行充电。

    • 第7.4.2章:“VB_SEC_ON 提供的反相 VBAT_OK 信号可用于驱动此系统隔离外部 PFET 的栅极”
      我找不到信号 Vb_SEC_ON...我也找不到名为 VBAT_SEC 的引脚
    • 这是数据表拼写错误。  VB_SEC_ON 是 BQ25505上的引脚。  该概念可在 BQ25570上实现、但会使用 NFET 将 VBAT_OK 信号反相、然后 NFET 会尝试将 VSTOR 上的负载隔离、从而减慢或防止在 BAT 下对电池充电。

    此致、

    Jeff