This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:LM5116MHZ 的输出振荡问题

Guru**** 2518910 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR36520, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938211/webench-tools-lm5116-ouput-oscillation-issue-with-lm5116mhx

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR36520

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在的帮助下设计了我们的其中一个电源电路 。

输入电压:32Vdc

输出电压:12Vdc/1.2A 最大值

器件:LM5116MHX/NOPB

当我获得电路板时 、输出电压 看起来正常、当我测试输出纹波时、当 负载电流介于0.3-0.4A 之间时、我可以看到"振荡"。 我 尝试了不同 的斜坡补偿和不同 的补偿网络、但它不起作用。 请参阅下图。 CH1 (黄色)是输出节点、交流耦合; CH2 (绿色)是 SW 节点。  

您能看一下我的设计、给我一些线索来解决这个问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 只有 人 能 帮 我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu:

    您是否可以将 Rramp 降低到600K 查看任何改进? 我认为问题是由 ZCD 感应不是很准确引起的、如果您可以更改为 FPWM、就会变得很好。

    谢谢

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢  你的答复。

    我尝试降低 Rramp 600K、但问题没有得到改善。  我尝试将 Redm 更改为10K (禁用仿真模式)、问题也没有得到改善。 如果我将电感器更改为47uH、 振荡负载电流范围将变为大约0.2A - 0.3A。

    最棒的愿望!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于33uH、BCM (Bougnary 导通模式)为0.42A、47uH 为0.3A。

    我想、如果可以通过将电感器减小到22uH 来改善、但纹波会变得更大。 顺便说一下、90uF 电容类型是什么、您可以再增加一个47uF 电容吗?

    另一个建议是、您可以将转换器用于12V 1.2A 应用、例如 LMR33620和 LMR36520、它们都适合您的应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、大家好、

    我已经尝试 将电感器降低到22uH、  振荡负载电流的值将变为大约0.5A。

    我对该振荡的原因感兴趣。  当电感器电流,临界连续时、会发生振荡、因此此时会发生什么情况。

    之所以选择 Lm5116、是因为该型号具有175度高温版本(LM5161-HT)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为这是因为检测零电流 不是很精确。 如果关闭低侧 FET 时有一些负电流,Vo 将逐周期下降,然后占空比将尝试增大,使 Vo 再次升高。  然后进入 CCM 模式。

    对于 DEMB 模式、DS 说明为"如果在 LO 为高电平时 DEMB 引脚始终偏置为高于 SW 引脚的电势、则可实现完全同步操作。 RDEMB = kΩ μ F 将 DEMB 引脚偏置为0.45V 最小值、这对于大多数应用而言是足够的"如果您可以使 DEMB 始终高于 SW、它可以使 FPWM 处于轻负载状态可能有助于解决此问题、但您需要更改电感器、MOSFET 或两者。

    谢谢