主题中讨论的其他器件:LMR33620、 LMR36520、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在的帮助下设计了我们的其中一个电源电路 。
输入电压:32Vdc
输出电压:12Vdc/1.2A 最大值
器件:LM5116MHX/NOPB
当我获得电路板时 、输出电压 看起来正常、当我测试输出纹波时、当 负载电流介于0.3-0.4A 之间时、我可以看到"振荡"。 我 尝试了不同 的斜坡补偿和不同 的补偿网络、但它不起作用。 请参阅下图。 CH1 (黄色)是输出节点、交流耦合; CH2 (绿色)是 SW 节点。
您能看一下我的设计、给我一些线索来解决这个问题吗?
此致