请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 我们使用的是德州仪器的 TPS54160 DC/DC 转换器、我们有观察结果、请参阅以下详细信息。
在电源启动期间、我们观察到 EN (引脚3)上出现了下降、尤其是 VOUT (3.3V)出现时。 观察到电压下降到1.23V。
根据数据表、当 VIN 引脚上的电压低于 VIN UVLO 时、EN 引脚拉至1.25V 以下会发生关断事件。 但我们没有看到28V 输入线路出现任何下降。
我们想知道:1. 骤降的原因是什么?
EN 线路上的骤降会影响直流/直流转换器的运行、因为它会降至1.25V 以下。