This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:启动时使能引脚突降至1.25V 以下

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948097/tps54160-enable-pin-dips-below-1-25v-in-the-startup

器件型号:TPS54160

我们使用的是德州仪器的 TPS54160 DC/DC 转换器、我们有观察结果、请参阅以下详细信息。

在电源启动期间、我们观察到 EN (引脚3)上出现了下降、尤其是 VOUT (3.3V)出现时。 观察到电压下降到1.23V。

根据数据表、当 VIN 引脚上的电压低于 VIN UVLO 时、EN 引脚拉至1.25V 以下会发生关断事件。 但我们没有看到28V 输入线路出现任何下降。

我们想知道:1. 骤降的原因是什么?

EN 线路上的骤降会影响直流/直流转换器的运行、因为它会降至1.25V 以下。   

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinus:

    您是否在 P213节点上测试了28V 输入电压?

    P209节点上的 EN 引脚电压应与 P213成正比。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们尚未检查 P213、我们正在主28V 输入上测试它。  

    我重复了测试并检查了 P213、我们可以看到骤降。

    这是由输出端所需的浪涌引起的吗? 为了减轻这种情况,我将做些什么,增加输入大容量电容...?

    此致、

    迪努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dinu

    请尝试以下建议:

    1.使用 L14和较低 DCR

    C178和 C173的额定电压应为50V 或更高、  

    3.将 C173替换为22uF 50V 电解电容。

    B R

    Andy