This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ35100EVM-795:BQstudio:无法解锁 BQ35100并进入 EOS 模式。

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939558/webench-tools-bq35100evm-795-bqstudio-not-able-to-unseal-bq35100-and-enter-eos-mode

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我将 BQstudio 与 BQ35100 EVM 以及 LiSOCL2电池搭配使用。 我在这方面遇到了一些问题。 (这是一款全新的 BQ35100EVM)。 当我开始时、我可以看到默认值。 稍后、我成功将化学成分更新为622。

1.当尝试解封 IC 时、在发送命令后、我看不到 SEC1和 SEC0反映了所需的值。 它们始终显示仪表处于"已修复模式"。 为什么会这样?

2.当我尝试运行'unseal full access command'时->报告了相同的行为。

我为电池选择了化学 ID 622、这显示了13000 mAh 的电池容量。 但是、在设计容量值中、我看到2200mAh (默认值)。 为什么会这样? 它如何反映所需的容量?

4、看不到数据存储器的值。 它们都显示零。 我猜、因为它处于密封模式、所以什么都看不到。

请在这里帮助我。 提前感谢。

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我所附的文件很少,以证实我的说法。

    Picture1:开始。 [可以看到密封模式]

    Picture2:尝试使用解封键来解封。 无法解封。

    Picture3:已尝试取消密封完全访问:无法取消密封。

    Picture4:使用622 ->更新化学成分后、将看到默认设计容量。 它应显示13000mAh。  

    请在上面找到我之前查询的附件。

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、重新启动 PC 和软件解决了这个问题。 是的、发送命令后不要忘记按下"重新刷新"按钮、或者将软件置于连续扫描模式。 这将更新当前寄存器值。

    此致、

    Kamlesh