This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:是否建议将组件的 GND 引脚(引脚6)连接到底部的 PowerPAD?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939724/tps62240-is-gnd-pin-pin-6-of-the-component-recommended-for-connect-to-powerpad-on-the-bottom-side

器件型号:TPS62240

对于组件 TPS62240 (DRV Package6引脚 WSON)、 是否建议将组件的 GND 引脚(引脚6) 连接 到底部的 PowerPAD?

e2e.ti.com/.../tps62240.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TiangAik、您好!

    GND 引脚和 PowerPAD 需要尽可能短地与器件连接在同一 PCB 层。 请参考  以下推荐的布局以 供您参考。 您也可以参阅秒。 详细布局指南的第11部分。

    此致、

    Excel