This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:当 Vin=Vout 时、LM5175将如何调整?为什么电感具有异常噪声?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948785/lm5175-when-vin-vout-how-will-lm5175-adjust-why-inductance-has-abnormal-noise

器件型号:LM5175

大家好 、

我的客户现在使用 LM5175输出12V 电压。

当 Vin=12V 时、这意味着 Vin=Vout 时、客户发现输出被下拉 (接近0V)、 电感具有异常噪声。

当输入电压提高至17V 时、输出正常。

我是否可以问、当 Vin=Vout 时、LM5175将如何调整?为什么电感具有异常噪声?

这里 是  SCH 和 PCB。 Sch 与 EVM 几乎相同、PCB 也有一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    许刘慧在这里提出了一个非常类似的问题:  

    请让我在另一个主题上回答您的问题。