请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 大家好 、
我的客户现在使用 LM5175输出12V 电压。
当 Vin=12V 时、这意味着 Vin=Vout 时、客户发现输出被下拉 (接近0V)、 电感具有异常噪声。
当输入电压提高至17V 时、输出正常。
我是否可以问、当 Vin=Vout 时、LM5175将如何调整?为什么电感具有异常噪声?
这里 是 SCH 和 PCB。 Sch 与 EVM 几乎相同、PCB 也有一些差异。