我们正在评估预量产 TPS63900。 这些原理图实际上如数据表第1页所示、其中 SEL 和 EN 均连接到 VIN。 我们注意到、如果 VIN 降至2.4V 以下、电路将切换到次级电源(待机模式)。 SEL 上的2.4V 电压仍为逻辑高电平、我们希望电路仍在主电源模式下运行。 这是否是将在量产版本中解决的已知问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们再次进行了测试。 通过一个 LED/电阻器、负载电流为1.4mA @3.3V。 VIN 由放电超级电容器馈送。 配置电阻器为:
CFG1 36.5k
CFG2 510 Ω
CFG3 0
如前所述、在 VIN 为2.32V 时、我们观察到输出电压从3.3V 降至1.91V。1.91V 电压在 VIN 关闭之前保持恒定。
这可能只是一个部件、但如果是生产问题、我们需要重新设计电源。