This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:早期切换到待机功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938475/tps63900-early-switch-to-standby-power

器件型号:TPS63900

我们正在评估预量产 TPS63900。 这些原理图实际上如数据表第1页所示、其中 SEL 和 EN 均连接到 VIN。 我们注意到、如果 VIN 降至2.4V 以下、电路将切换到次级电源(待机模式)。 SEL 上的2.4V 电压仍为逻辑高电平、我们希望电路仍在主电源模式下运行。 这是否是将在量产版本中解决的已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Actura:

    很抱歉、我对辅助电源和主电源感到困惑。 系统中是否有不同的电源? 您可以共享系统图吗?  您喜欢什么 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图根据第1页上的数据表、SEL 引脚连接到 VIN。 数据表第3页显示:

    SEL:输出电压选择。 当一个高电平被施加到这个引脚上时、选择 V O (2)。 选择 V O (1)
    该引脚上施加低电平时的电压。 不得将其保持打开。


    我们观察到、即使 SEL 引脚仍处于逻辑高电平、如果 VIN 降至2.4V 以下、芯片也会从 V O (2)切换到 V O (1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Actura:

    明白了。 今天稍后我将在 EVM 上进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Actura:

    我检查了 EVM。 没有您所描述的问题。  

    您的输出电压和负载条件是什么? 您为什么认为它的 Vout 已切换?   

    恐怕这可能是由电源能力有限造成的。 您可以设置无限输入电流并在无负载的情况下执行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再次进行了测试。 通过一个 LED/电阻器、负载电流为1.4mA @3.3V。 VIN 由放电超级电容器馈送。 配置电阻器为:

       CFG1   36.5k
       CFG2   510 Ω
       CFG3   0

    如前所述、在 VIN 为2.32V 时、我们观察到输出电压从3.3V 降至1.91V。1.91V 电压在 VIN 关闭之前保持恒定。

    这可能只是一个部件、但如果是生产问题、我们需要重新设计电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Actura:

    如果您确保 Vin 稳定、这是一个有趣的现象。  

    当 Vout 下降时、您是否可以捕获 Vin、Vout、L1、L2处的波形? 如果您将 Vo (1)设置为大于 Vo (2)、会发生什么情况?

    为了便于调试、您可以使用直流电源替换超级电容器、并平稳调节 Vin。