This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:能否帮助您查看 UCC2897A 原理图?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947699/ucc2897a-could-you-help-review-ucc2897a-schematic

器件型号:UCC2897A

您好!

我们希望使用 UCC2897A 设计隔离式 SSR 反激式直流/直流、您能帮您查看原理图并提出建议吗?   

附件为原理图文件和变压器 datasheet.e2e.ti.com/.../D_5F00_762S157001_5F00_V02_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../UCC2897ARGPR_5F00_-Schematic_5F00_20201012.pdf

要求、

VIN dc = 54V

VOUT=4V

Iout=7.5A

注:我们参考了另一个项目,该项目将 PoE TPS2373-4RGWR 与 UCC2897ARGPR 结合使用,我们仅进行了一些修改(R122、R128、U102、T101)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen!  

    感谢您与我们联系并关注 UCC2897A! 我将查看您的原理图、并在明天返回给您。  

    再次感谢、我期待很快就能讨论!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen!  

    感谢您的耐心! 唯一让我跳出的是 R122似乎在很大的一面。 您之前的设计的输出电压以及 R122和 R128是多少?  

    最棒的  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    对于之前的设计、R122=2K、R126=10K、R128=2.61K、输出电压=12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    您对此原理图有什么建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  

    我没有什么可以说的、如果这是以前工作的设计、我看不到它不起作用的任何明显原因。 您是否已经对此进行了仿真/构建? 如果您有波形、您的波形看起来如何?