请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件: BQ76952、 BQ40Z80
大家好、
我的客户正在使用 BQ78350和76930组合。 有一种理想的二极管功能,即使软件应该禁用充电,它仍会在检测到放电电流时启用充电 FET。 这样做是因为它假定充电和放电 FET 串联。 它们在应用中具有单独的路径、在某些情况下最终可能无法保护电池。 是否有方法禁用该功能?
提前感谢您的支持!
Errol