This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:理想二极管功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76952, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948991/bq78350-ideal-diode-function

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ40Z80

大家好、

我的客户正在使用 BQ78350和76930组合。 有一种理想的二极管功能,即使软件应该禁用充电,它仍会在检测到放电电流时启用充电 FET。 这样做是因为它假定充电和放电 FET 串联。 它们在应用中具有单独的路径、在某些情况下最终可能无法保护电池。 是否有方法禁用该功能?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    遗憾的是、无法禁用此功能。 Bq78350要求对 FET 进行串联配置。

    BQ76952和 BQ40Z80等较新器件具有并行 FET 模式、可禁用此功能。  

    此致、

    Matt