请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95490Q5MC 主题中讨论的其他器件:TPS53679、
您好!
我们的设计是 适用于 Intel D-2100的 TPS53679+ CSD95490Q5MC (4+1)。
在 CSD95490Q5MC 数据表中、绝对最大额定值具有'' Vsw 至 PGND (10ns)、min=-7V、max=23V"。
我们的设计注意 到 CSD95490Q5MC 的 VSW 最小值为-5V、最大值为19V、但-5V 大约为17ns。