This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:关于 CSD95490Q5MC VSW 至 PGND

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, CSD95490Q5MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939310/csd95490q5mc-about-csd95490q5mc-vsw-to-pgnd

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53679

您好!

我们的设计是 适用于 Intel D-2100的 TPS53679+ CSD95490Q5MC (4+1)。

在 CSD95490Q5MC 数据表中、绝对最大额定值具有'' Vsw 至 PGND (10ns)、min=-7V、max=23V"。

我们的设计注意 到 CSD95490Q5MC 的 VSW 最小值为-5V、最大值为19V、但-5V 大约为17ns。

还可以吗? 是我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    首先、我们需要确保负电压不是由测量噪声引起的。

    我们建议使用差分电压探头进行测量、并将探头放置在尽可能靠近功率级的位置、以最大程度地减小测量环路中的寄生电感。 通常、我们可以通过这种方式消除大多数测量噪声、我们 不希望 通过优化布局看到非常高的负尖峰。

    如果负尖峰在建议的测量设置中是真实的、这意味着我们可能需要改进电路板布局以减少寄生电感。

    最棒的

    清泉