请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745 你(们)好
TPS745 D/S 中的许多地方都提供了压降电压说明、我有一些问题:
- 电气表给出了3.2V 输出电压下140mV 的最大压降电压、但我对测试条件"VOUT = 0.95×VOUT (NOM)"感到困惑。 我的理解是、当输入电压降低且输入电压值 Vout 变为95%时、Vout 为最小 VIN_MIN、然后最小压差电压计算为(VIN_MIN-VOUT* 0.95)、对吧?
- 假设这种情况下的最大负载电流为400mA,则最大压降电压为0.8*(VIN_MIN-VOUT*0.95)=0.8*140=112mV?
- 如果客户希望保持稳定的3.2V 输出电压且此处没有5%的变化、那么最小输入电压是多少?