This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:3.2Vout/400mA 的最小输入电压是多少?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164164/tps745-what-is-the-minimum-input-voltage-for-3-2vout-400ma

器件型号:TPS745

你(们)好

 TPS745 D/S 中的许多地方都提供了压降电压说明、我有一些问题:

  1. 电气表给出了3.2V 输出电压下140mV 的最大压降电压、但我对测试条件"VOUT = 0.95×VOUT (NOM)"感到困惑。 我的理解是、当输入电压降低且输入电压值 Vout 变为95%时、Vout  为最小 VIN_MIN、然后最小压差电压计算为(VIN_MIN-VOUT* 0.95)、对吧?  
  2. 假设这种情况下的最大负载电流为400mA,则最大压降电压为0.8*(VIN_MIN-VOUT*0.95)=0.8*140=112mV
  3. 如果客户希望保持稳定的3.2V 输出电压且此处没有5%的变化、那么最小输入电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    1. 没错。  
    2. 是的、这是一个很好的近似值。 您可以用这种方法估算它的原因是、压降电压与较高负载下的负载电流具有线性关系、并且在空载时压降电压接近零。 对于某些器件、在无负载时压降电压不会接近零、因此计算更加复杂一些。  
    3. 最小输入电压为3.2V + 112mV = 3.3312V、可在整个温度范围内进行调节。 如果他们希望在更严格的温度范围内进一步缩小范围、我们也可以这样做。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164164/tps745-what-is-the-minimum-input-voltage-for-3-2vout-400ma/4379728 #4379728"]\n 对于整个温度范围内的调节、最小输入电压为3.2V + 112mV = 3.3312V。 如果他们希望在更严格的温度范围内进一步缩小范围、我们也可以这样做。

    一个问题:  

     0.8*(VIN_MIN-VOUT*0.95)=0.8*140=112mV,所以3.3312V 应该基于3.04V (3.2V*95%)而不是3.2V?

    [引用 userid="416625" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164164/tps745-what-is-the-minimum-input-voltage-for-3-2vout-400ma ]\n 如果客户希望保持3.2V 稳定输出电压而不发生5%的变化、最小输入电压是多少?  [/报价]

    我的客户关心 VIN 范围、您能帮您详细阐述这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    95%* VOUT 规格只是测量压降的测量技术。 计算所需的最小输入电压时、您不再需要考虑95%*VOUT;您可以改用 VOUT (nom)(在本例中=3.2V)。  

    最小输入电压如我之前所述、3.3312V。 5%的变化问题不再相关、您只需担心标称输入电压是多少以及压降是多少。  

    此致、

    Nick