请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A57 我们需要8通道 DAC。 建议使用8通道 DAC。 我们的 LDO 器件型号为 TPS7A5701RTER。
由于 TPS7A5701R 具有一个用于设置输出电压的基准电阻器、因此需要有关计算串联电阻器的指导。 请帮助我们计算它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要8通道 DAC。 建议使用8通道 DAC。 我们的 LDO 器件型号为 TPS7A5701RTER。
由于 TPS7A5701R 具有一个用于设置输出电压的基准电阻器、因此需要有关计算串联电阻器的指导。 请帮助我们计算它。
重复线程。