主题中讨论的其他器件:BQ51013
我设计了一个使用感应充电为锂电池充电的系统。 此设计使用 BQ51013和单片功率 MP2695电池充电 IC。 我遇到了一个异常问题、即1000个板中的几个板将进入电池无法充电的状态。 我有一个诊断工具、用于在 BQ51013连接到 TX 时报告外来物体检测裕度。 我对 Ros 和 Rfod 进行了调整、在正常条件下提供~50-100的标称裕度、对于大多数器件、这可提供良好的连接(Vrect > 5.5V、Vout 在5V 时稳定、负载高达700mA)和良好的放置裕度。
我遇到的问题是、这些板将进入电池无法充电的状态。 在进入此状态之前、相同的电路板将会充电几次。 进入此状态后、我使用诊断工具测量 FOD 裕度、FOD 裕度现在为负值、因此 TX 切断电源并尝试重新连接 BQ51013。 每次 Vrect 出现时、FOD 裕度为负、因此会产生无限循环、电池永远不会充电。 我检查了与 BQ51013相关的所有组件、但在电路板上找不到任何问题。 将器件从 TX 上取下并更换它不能解决问题。 如果我拔下电池并重新连接电池、则 FOD 裕度变为正、电池正常充电。 我还注意到、如果我断开电池并将器件放置在 TX 上、FOD 裕度为负、因此看起来 MP2695与电池之间的交互会导致 BQ51013错误报告 FOD 值。 我不知道问题是出在 BQ51013、MP2695还是电池。