This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:FOD 导致电池无法充电

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938012/bq51013b-fod-causing-battery-to-not-charge

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013

我设计了一个使用感应充电为锂电池充电的系统。  此设计使用 BQ51013和单片功率 MP2695电池充电 IC。  我遇到了一个异常问题、即1000个板中的几个板将进入电池无法充电的状态。  我有一个诊断工具、用于在 BQ51013连接到 TX 时报告外来物体检测裕度。  我对 Ros 和 Rfod 进行了调整、在正常条件下提供~50-100的标称裕度、对于大多数器件、这可提供良好的连接(Vrect > 5.5V、Vout 在5V 时稳定、负载高达700mA)和良好的放置裕度。   

我遇到的问题是、这些板将进入电池无法充电的状态。  在进入此状态之前、相同的电路板将会充电几次。  进入此状态后、我使用诊断工具测量 FOD 裕度、FOD 裕度现在为负值、因此 TX 切断电源并尝试重新连接 BQ51013。  每次 Vrect 出现时、FOD 裕度为负、因此会产生无限循环、电池永远不会充电。  我检查了与 BQ51013相关的所有组件、但在电路板上找不到任何问题。  将器件从 TX 上取下并更换它不能解决问题。  如果我拔下电池并重新连接电池、则 FOD 裕度变为正、电池正常充电。  我还注意到、如果我断开电池并将器件放置在 TX 上、FOD 裕度为负、因此看起来 MP2695与电池之间的交互会导致 BQ51013错误报告 FOD 值。  我不知道问题是出在 BQ51013、MP2695还是电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您可以再次上传映像吗? 请参阅此处的说明:  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FOD 损耗(TX 时)应为0mW 和-350mW 之间的负数。

    RX 将报告接收到的功率、当 TX 将发送到 RX 的功率与 TX 返回报告的功率进行比较时、它是一个负数。

    系统 FOD 误差预算由 RX 和 TX 分频得出。  RX 分配了350mW、它通过报告大约该功率。  TX 的分配功率为350mW、缺失功率的跳闸点约为400mW。

    "我遇到的问题是这些电路板会进入电池无法充电的状态"--您能否发送问题单元上 RECT 引脚电压的示波器捕获?  这很好地表明了系统正在执行的操作。

    FOD 通常随负载变化、您看到的负 FOD 可能是轻负载条件、而正极可能是负载条件。 如果是这种情况、则可以使用调整 R2和 R5来更改损耗曲线的形状。