This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:TPS74901:当输入=3.3V 和输出1.8V 时、如何配置 Vbias?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164676/tps74901-tps74901-when-input-3-3v-and-output-1-8v-how-to-configure-vbias

器件型号:TPS74901

大家好、

我们知道、VBias 必须比 Vout 高1.75V。

在这种情况下、Vbias 至少需要大于3.35V (1.8V+1.75V = 3.35V)。 但 电路板没有5V 电源。

我们是否可以 使用电阻器将12V 电源分压为5V 以实现 VBias?  如果没有、您对此应用有什么建议吗?

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    使用电阻分压器可能会起作用、但输出电压可能不可靠、除非电阻器的大小确定为至少10mA 或更大、前提是偏置引脚电流为1mA (典型值)或2mA (最大值)。 一种更稳健、更准确的方法是为其使用另一个稳压器、或使用并联电压基准。  

    此致、

    Nick