请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74901 大家好、
我们知道、VBias 必须比 Vout 高1.75V。
在这种情况下、Vbias 至少需要大于3.35V (1.8V+1.75V = 3.35V)。 但 电路板没有5V 电源。
我们是否可以 使用电阻器将12V 电源分压为5V 以实现 VBias? 如果没有、您对此应用有什么建议吗?
BR、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们知道、VBias 必须比 Vout 高1.75V。
在这种情况下、Vbias 至少需要大于3.35V (1.8V+1.75V = 3.35V)。 但 电路板没有5V 电源。
我们是否可以 使用电阻器将12V 电源分压为5V 以实现 VBias? 如果没有、您对此应用有什么建议吗?
BR、
Jimmy