This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC27714:UCC27714正常工作

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939157/webench-tools-ucc27714-ucc27714-working

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: SN6501UCC27712

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

PWM 驱动高侧为16KHz、并随附独立高侧驱动器的图像。

我们能够在不为 IGBT 的漏极供电的情况下观察 HO 处的波形。

UCC27714损坏。

请建议一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gandhali、

    感谢您的联系。

    除非 HB-HS 上有专用的浮动偏置、否则这不起作用、因为自举电路与您的应用不兼容、因为在高侧关闭时、引导电容器需要一条接地路径来补充。

    我建议您使用专用高侧驱动器或具有专用浮动电源、以便在应用中能够以高占空比运行时保持 HB-HS 高电平。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的建议。

    您可以向我推荐另一个独立的高侧驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gandhali、

    感谢您关注 TI 高电压驱动器。 Mamadou 指出的问题是所有独立高侧浮动驱动器都存在的问题、具体取决于应用细节。

    在您的应用中、低侧是否连接了 MOSFET、漏极是否连接到驱动器的开关节点或 HS 引脚? 或者、您的动力总成是否使开关节点在启动时接近于接地、并将切换至接近于接地? 正如 Mamadou 提到的、当开关节点或驱动器 HS 引脚切换至接近接地时、高侧偏置的引导电容器充电。

    如果这是高侧驱动器、而高侧 MOSFET 源极不会靠近接地开关、则需要为 HB 到 HS 偏置提供隔离式偏置。 为此、TI 提供了一款具有成本效益的小型解决方案、即 SN6501和 SN6505变压器驱动器。 它专门针对此功能。 另一个需要考虑的 TI 高电压驱动器是采用8引脚 SOIC 封装的 UCC27712、它具有比 UCC27714更小的封装和更具成本效益。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、