各位专家、您好!
根据 TI 网站、LM5161-Q1提供了特性"无需外部纹波电路(FPWM = 0时)"。 数据表还显示"当 FPWM 引脚接地或保持悬空时、会启用内部纹波注入电路。 启用内部纹波注入后、不再需要典型的外部反馈纹波注入电路。" '当 FPWM 引脚对地短路或保持未连接状态时、降压应用中无需外部纹波注入。 如果在 FPWM = 0时配置外部反馈纹波电路、则会在输出端产生更高的纹波。" 遗憾的是、功能方框图中未显示该内部纹波注入电路、数据表中也未指定该内部纹波注入电路的参数。
我们 已 针对降压应用将 FPWM 配置为 GND。 这就是我们为反馈节点使用电阻分压器的原因。 µF、当输出电容为90 μ F 且 ESR 较低时、我们 将连续观察多个导通时间脉冲以及较长的关断时间、从而观察不稳定的开关行为。 如 SNVA166所述、纹波看起来几乎是正弦波。 内部纹波注入电路似乎无法正常工作。 我们假设 内部纹波注入电路使用的集成电容太小、无法 将 足够的交流纹波从 SW 输出转发到 FB 节点。 这就是我们将分压器的阻抗增加到330k || 220k = 132k 的原因。 如果没有成功、纹波就不会消失。 当减小输出电容时、纹波消失。
问题:
1) 1)使用内部纹波注入时、具有低 ESR 的输出电容是否有设计限制?
2) 2) 2)使用内部纹波注入时、反馈电阻值是否有任何限制?
2) 2)内部纹波注入网络的集成电容值是多少?
3) 3)在哪里可以找到有关内部纹波注入电路的更多信息?
此致、
Matthias