This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:最大 使用内部纹波注入时的输出电容

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138088/lm5161-q1-max-output-capacitance-when-using-internal-ripple-injection

器件型号:LM5161-Q1

各位专家、您好!

根据 TI 网站、LM5161-Q1提供了特性"无需外部纹波电路(FPWM = 0时)"。 数据表还显示"当 FPWM 引脚接地或保持悬空时、会启用内部纹波注入电路。 启用内部纹波注入后、不再需要典型的外部反馈纹波注入电路。" '当 FPWM 引脚对地短路或保持未连接状态时、降压应用中无需外部纹波注入。 如果在 FPWM = 0时配置外部反馈纹波电路、则会在输出端产生更高的纹波。" 遗憾的是、功能方框图中未显示该内部纹波注入电路、数据表中也未指定该内部纹波注入电路的参数。

我们 已 针对降压应用将 FPWM 配置为 GND。 这就是我们为反馈节点使用电阻分压器的原因。 µF、当输出电容为90 μ F 且 ESR 较低时、我们 将连续观察多个导通时间脉冲以及较长的关断时间、从而观察不稳定的开关行为。 如  SNVA166所述、纹波看起来几乎是正弦波。 内部纹波注入电路似乎无法正常工作。 我们假设 内部纹波注入电路使用的集成电容太小、无法 将 足够的交流纹波从 SW 输出转发到 FB 节点。 这就是我们将分压器的阻抗增加到330k || 220k = 132k 的原因。 如果没有成功、纹波就不会消失。 当减小输出电容时、纹波消失。

问题:

1) 1)使用内部纹波注入时、具有低 ESR 的输出电容是否有设计限制?

2) 2)  2)使用内部纹波注入时、反馈电阻值是否有任何限制?

2) 2)内部纹波注入网络的集成电容值是多少?

3) 3)在哪里可以找到有关内部纹波注入电路的更多信息?

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您在设计中使用 LM5161-Q1。  根据数据表、内部纹波注入电路"适用于整个负载和输入电压范围。"  这意味着与输出电容器或其 ESR 以及反馈电阻器值有任何相关性。  很抱歉、我们没有透露用于 IP 保护的内部纹波注入电路的详细信息。  您能否分享您的原理图以便我们进行回顾?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Youhao,

    以下是供查看的原理图:

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您分享原理图。  但是,我看不到任何明显的错误,也看不到对你的问题的解释。  根据数据表、没有相关性(很抱歉、我之前的答复中有一个拼写错误、该拼写错误没有遗漏该词、但希望您可以从整句话中理解负面影响。  同样、很抱歉)如果 FPWM 引脚接地、则输出电容器上的电压为1。  为了帮助我更好地进行调试、您能否告诉我为避免不稳定的开关、您必须采用什么 Cout?   它是否随负载电流或输入电压而变化?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    由于2周内没有更新、我是否可以假设问题已解决、以便我可以在此处关闭该主题?  您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao