Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
尊敬的
数据闪存中的气体光通过 I2C,将其设置为电池的容量值。 如下图所示
但是,出现问题:
SoC 参数在电池充电过程中发生变化。 例如、
当电池电压参数为4000时、SOC 从6%跳到50%、然后在电源故障后电池通电时跳到6%
有什么建议吗? 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Raymond、
当 BQ34110首次退出复位时、它仅根据电压估算 SOC。 需要为您的电池更新数据闪存中的电压 DOD 值、以获得准确的 SOC 估算值。
然后使用 CEDV 算法来跟踪电池的输入和输出电流、并在电池放电至几乎为空时计算满电量。 您可以使用电子表格来估算我附加的初始设置。 然后、您需要完成使用 GPCCEDV 工具生成 CEDV 参数的过程。
GPCCEDV 工具: https://www.ti.com/tool/GPCCEDV
此致、
Matt