This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:更改了 SoC 参数

Guru**** 2612715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936688/bq34110-soc-parameters-change

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的

数据闪存中的气体光通过 I2C,将其设置为电池的容量值。 如下图所示

默认情况下初始化其余参数

 但是,出现问题:  

    SoC 参数在电池充电过程中发生变化。 例如、

当电池电压参数为4000时、SOC 从6%跳到50%、然后在电源故障后电池通电时跳到6%

有什么建议吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    当 BQ34110首次退出复位时、它仅根据电压估算 SOC。 需要为您的电池更新数据闪存中的电压 DOD 值、以获得准确的 SOC 估算值。

    然后使用 CEDV 算法来跟踪电池的输入和输出电流、并在电池放电至几乎为空时计算满电量。 您可以使用电子表格来估算我附加的初始设置。 然后、您需要完成使用 GPCCEDV 工具生成 CEDV 参数的过程。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0844.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

    GPCCEDV 工具: https://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt
    客户混淆了 GPC 到底是什么?当客户单击下载时、它似乎只是一个文档、但电子邮件说它是一个工具。
    有什么建议吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    您是否查看过该网站? 它列出了 Step1、Step2、Step3。 步骤1下载说明、步骤2是将文件上传到站点以生成 CEDV 参数。  

    此致、

    Matt