This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780-VREF-值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939252/ucc28780-ucc28780-vref-value

器件型号:UCC28780

你(们)好,Ulrich

创建新帖子、因为我关闭了所有其他帖子。 您可能看不到这个新的。

为了响应您对被外部电路分流的 REF 值的评论、我复制粘贴在下面。

------------------------------------------------------------------

对 Ulrich Goerke 的答复

Ulrich:

哦、您应该这样回答! 那么迅速。

在这段艰难的时刻欣赏...

我想我在这里读了你的回答。 -关于 REF。 其他相关内容。

然后选择"新问题"发布...

当然、与所有控制器一样、REF 输出非常重要。

我正在深入研究它。。。

我们现在要做的是移除控制器。

以不同的方式安装新的-确保我们使用正确的焊接温度。 此组件不能回流。

但要将芯片上的每个焊盘焊接到 PCB 上、请使用明确的焊接颜色。 该器件将与 PCB 之间的距离大约为5mil。 所有这些之后、GND 焊盘将被连接。

通过这种方法、我们可以在显微镜下看到与器件的每个焊接连接。  

目标 是正确获取 REF 值。

Thnx 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您正在执行的所有操作和/或计划执行的操作听起来都是合理的。
    在正确焊接的情况下、IC 的运行方式应符合预期。

    此致、
    Ulrich