请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 你(们)好,Ulrich
创建新帖子、因为我关闭了所有其他帖子。 您可能看不到这个新的。
为了响应您对被外部电路分流的 REF 值的评论、我复制粘贴在下面。
------------------------------------------------------------------
Ulrich:
哦、您应该这样回答! 那么迅速。
在这段艰难的时刻欣赏...
我想我在这里读了你的回答。 -关于 REF。 其他相关内容。
然后选择"新问题"发布...
当然、与所有控制器一样、REF 输出非常重要。
我正在深入研究它。。。
我们现在要做的是移除控制器。
以不同的方式安装新的-确保我们使用正确的焊接温度。 此组件不能回流。
但要将芯片上的每个焊盘焊接到 PCB 上、请使用明确的焊接颜色。 该器件将与 PCB 之间的距离大约为5mil。 所有这些之后、GND 焊盘将被连接。
通过这种方法、我们可以在显微镜下看到与器件的每个焊接连接。
目标 是正确获取 REF 值。
Thnx 很多