请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
在我们的应用中、我们希望使用 LM5122来驱动500W 功率放大器以实现短脉冲(例如10ms)。 我们系统的电源输入约为50W。因此、我们现在的想法是在输出端放置一个大电容器。
当功率放大器工作时、我们期望 LM5122进入间断模式。 电容器将放电以提供所需的功率。
当功率放大器处于空闲模式时、我们希望 LM5122能够从间断模式中恢复、以便为电容器充电。
我们想问 LM5122是否是此应用的理想选择。
LM5122能否从间断模式中恢复? 在另一个线程()所示的使用 TI-NA SPICE 的仿真中
,我无法从间断模式中恢复 LM512。
此致、
波